This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:OTP MAC 地址编程

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1567390/cc3351-otp-mac-address-programming

器件型号:CC3351


工具/软件:

您好 TI、

我遇到了使用 BeagleBone Black 通过 SDIO 对 CC3351 上 OTP 中的 MAC 地址进行编程的命令问题。

在 Linux CC33XX 用户指南中的 OTP 配置部分下的 CC33XX 校准器工具指南文档中、该文档指出可以使用将 MAC 地址编程到 OTP 中  

校准器 wlan0 cc33xx_plt set_efuse -mac_addr xx:xx:xx:xx:xx -token 

我插入了所需的 MAC 地址、并从 TI 销售处获得了令牌 ID。

当我尝试执行命令时、会得到以下响应:

命令不存在、请使用校准器--help

发出命令时、我会获得以下可用命令参数列表、其中我看不到 set_efuse。

Root@AM335x-EVM:~# calibrator --help
用法:校准器【选项】命令
选项:
-- debug 启用 netlink 调试
--版本显示版本 (1.0.0.55)
命令:
提供帮助
差 PLT POWER_MODE
差 cc33xx_plt SET_MANUAL_calib -rx -tx
差 cc33xx_plt tx_tone_stop
差 cc33xx_plt TX_START_TONE
差 cc33xx_plt ble_plt
差 cc33xx_plt get_io_conf
差 cc33xx_plt set_io_conf
差 cc33xx_plt change_power_mode
差 cc33xx_plt switch_ant
差 cc33xx_plt get_rx_stats
差 cc33xx_plt stop_rx
差 cc33xx_plt start_rx [开关...]
差 cc33xx_plt stop_tx
差 cc33xx_plt get_tx_params
差 cc33xx_plt start_tx Start TX
差 cc33xx_plt set_tb_tx -he_LTF_num -ru_alloc -ul_bw
tb_auto

差 cc33xx_plt set_tx -default 0 -preamine_type -phy_rate -tx_power -gi_LTF_ type -dcm -length
-delay -pkt_mode -num_pkts -data_mode -data_const_val -CCA -Bss_color
-su_er_bw -partial_aid -src_addr -dst_addr -nominal_pkt_ext -feed_status -aid -group_id

差 cc33xx_plt tune_channel
差 CC33xx 调试 calib_bitmap_cfg
差 CC33xx _debug pwr_partical_mode_cfg
差 CC33xx _debug LINK_ADAPT_CFG <-FORCE_DISABLE_DCM 0/1><-FORCE_DISABLE_ER 0 /1><-FORCE_DISABLE_ER_UPPER 0/1><-FORCE_LONG_TERM_POLICY 32msb 32lsb><-OVERRIDE_NOMINAL_Padd override value><-ENABLE_DEBUG_TRACE 0/1
差 CC33xx 调试 RTS_th_cfg
差 CC33xx 调试 PSM
差 CC33xx 调试信标_RSSI
差 CC33xx 调试 BLS_cfg
差 CC33xx 调试 BA_Session
差 CC33xx 调试 TB_ONLY
差 CC33xx 调试 TRANS_OMI
差 CC33xx 调试 gi_LTF
差 CC33xx 调试 MCS_RATE
差 CC33xx 调试 POWER_HEAD
差 CC33xx 调试选项器_mode
差 CC33xx 调试上行链路_mu_data
差 CC33xx 调试上行链路_mu
差 CC33xx 调试 RATE_OVERRIDE

是否需要启用某些功能才能查看 set_efuse 命令?  或者我是否需要其他校准器图像?


谢谢、

Edward