This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301MOD:-

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301MOD, LP-XDS110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1565625/cc3301mod--

器件型号:CC3301MOD
Thread 中讨论的其他器件: LP-XDS110

工具/软件:

您好、

我使用 AM62x 处理器和 CC3301MOD 进行 WLAN/BLE 连接。 为了准备无线电认证、我发现 TI 建议通过 Simplelink-WiFi 使用“无线电工具“。 在研究用于 CC330xMOD 认证的 TI 设置时、我了解到有一个 WLAN 模块板和一个 MCU/MPU 板。 这对于模块级认证来说是有意义的。 但是、我只想让测试机构使用“无线电工具“来控制我们产品中的模块。 我想知道、无线电工具可与采用 AM62x 处理器的产品配合使用。 如果是、则可以使用哪种物理介质。 此外、我想知道无线电工具是否准备好与基于 Linux 的 AM62x 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mithlesh、

    无线电工具很有用、因为它提供了 GUI。 我们有一个名为校准器工具的命令行工具、只需通过命令行即可完成所有相同的操作。

    仍然可以将无线电工具与电路板上的 CC33xx 和 Am62x 配合使用、但 AM62x 完全不得与 cc33xx 通信。 因此、使用校准器工具要简单得多。

    您可以在此处找到有关如何使用校准器工具的文档:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/CC33XX_LINUX_MPU_1_00_00_09__all/docs/linux/html/linux/calibrator/calibrator.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    非常感谢您的快速响应。 我看了一下这些选项。 校准器工具似乎不适合测试机构。 无线电工具似乎是正确的、但隔离处理器的前提条件似乎很困难。 我正在探索其他选项、例如使用 TI 的 LP-XDS110(以便我们可以使用 TI 的无线电工具)和使用我们器件的 CC3301MOD。 我不确定这是否可以作为合法的测试方法接受。 我假设可以获得有关 WLAN-BLE 栈的 LP-XDS110 的更多详细信息。