This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3350:DHCP 服务器功能

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3350, CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1561868/cc3350-dhcp-server-function

器件型号:CC3350
在主题中讨论的其他器件: CC3120MOD

工具/软件:

您好、专家:

CC3350 是否具有 DHCP 服务器功能?

SDK 中的 IwIP 似乎无法具有该函数。

如果 TI 有样片或推荐示例、请告知我。

我知道 CC3120MOD 具有此功能、但我找不到 CC3350 提供的功能。

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akihiko:

    感谢您提出这个主题。  

    CC3350 是处于 STA 模式还是 AP 模式?  此外、您是否将 Thickmac 固件或 Linux 与 CC350 配合使用?  

    谢谢

    Santhosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    即 AP 模式和   Thickmac FirmwareRTOS

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Akihiko:

    是的。 AP 模式下具有 Thickmac FW 的 CC3350 可以支持 DHCP 服务器。  

    您可以在 CC3350 上使用 network_terminal 应用程序进行测试、并将另一个器件连接到该应用程序。 所连接器件 (STA) 将从 CC3350 (AP) 获取 IP 地址。  

    谢谢

    Santhosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    谢谢、

     如果我们  在 C:\ti\cc33xx_rtos_MCU_PACKAGE_R7_2\examples\network_terminal_common 中使用 dhcpserver.c/h、我是否可以再次检查主机上是否可以使用 DHCP 服务器  

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 请尝试并告知我们。