This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:KC 认证 — 天线辐射方向图- CC3135 + M830520

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1566766/cc3135-kc-certification---antenna-radiation-pattern---cc3135-m830520

器件型号:CC3135


工具/软件:

您好:

按照 TI 的参考设计、我们正在获取使用 CC3135 Wi-Fi 模块的产品的 KC(韩国认证)。

我们使用的是 M830520 天线 (Kyocera AVX)、并在 TI 文档中列为兼容天线。

但是、韩国实验室已要求提供其他辐射方向图数据
–每频段 3 次测量(低/中/高)
–2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz

Kyocera AVX 的数据表仅提供每个频段一个典型图案。

TI 能否提供该天线的额外辐射图数据(如果用于 TI 测试设置或认证)、或者帮助我们从 Kyocera AVX 检索该数据?

我们目前已被阻止、 我们的客户已等待该认证将近 2 年、我们非常感谢您提供的任何支持或指导。

提前感谢您、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Estelle:

    遗憾的是、TI 无法支持这一点、因为天线不是 TI 产品。 我们在评估平台上使用了该天线、但不捕获辐射方向图。 我们依赖于数据表中的内容、如果存在任何差异、我们会在需要时联系供应商。 对于我们认证的地区、我们无需这样做。

    这实际上是一个奇怪的请求、因为在大多数(如果不是全部)地区监管认证测试期间、您会在垂直和水平极性的 360 度方向上执行辐射发射测试。 这样做是为了考虑辐射模式 — 如果是我,我会再次提出这个请求,因为它不符合我的理解。

    如果没有办法解决问题、我看到的唯一两个选项是:

    • 请联系 Kyocera 支持热线,了解他们是否有更多符合要求的测试数据可以补充 — 如果您计划购买大量产品,这是一个合理的请求
    • 在您的产品上执行辐射方向图测试以确定确切的方向图 — 我预计 PCB 上的方向图将略有不同、因为天线供应商在上测试的 PCB 实际上是实现最佳天线性能的理想选择。

    此外、我对需要两年时间的认证非常不熟悉。 我的期望是 8-12 周。 也许值得探索其他测试机构 — 我在 Sporton Labs 的经验很好、他们熟悉我们的产品、因为我们将这些产品用于我们的大部分监管认证。