This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:无线电工具在未安装闪存的情况下工作。

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1561526/cc3551e-radio-tool-works-under-no-flash-mounted

器件型号:CC3551E
主题:CC3551 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好!  

CC3551 是否可以使用不安装闪存的无线电工具进行测试?  

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Albin、

    是的、这应该是 可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dylan。

    我们目前正在使用不带闪存的无线电工具。 我们是否需要设置任何额外内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Weli、

    如果您能够加载固件并且启动了 GUI、那么应该就不需要任何其他东西。 可以开始执行 TX 或 RX 测试。