This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:有关 CC3550E 的预量产问题

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3551E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1566148/cc3551e-question-about-preproduction-of-the-cc3550e

器件型号:CC3551E


工具/软件:

大家好、我对仍处于预发布状态的 TI 器件 CC3550E 感兴趣、因此我想问、是否有时间表说明该产品何时上市、以及我们是否能够出于开发目的获取生产模型或原型模型。 我们目前正在使用 CC3235、这是一款较旧的 Wi-Fi 芯片模块、由于我们即将完工、我们担心它的使用寿命问题、因此我们希望早点过去。 如果不是、我可以联系谁了解这些信息并解决问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Isaac、

    您可以在产品页面中提出预量产材料申请。

    https://www.ti.com/product/CC3551E 

    目前、我们仅支持 CC355 器件 1. e、它增加了 BLE 支持、但 WiFi 性能与 CC3550E 相同、因此适合替代您的分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    感谢您的答复。 我已经为 CC35xxE LauchPad 开发套件申请了 CC35X1 — 这应该可以让我们熟悉芯片及其产品系列,因为它与 CC3550E 具有软件可移植性。  

    但是、我必须要问、如果 CC3550E 不可用、并且我们必须使用 CC3551E 进行开发(我们的应用不需要蓝牙,所以我们为什么要使用 CC3550E 并节省额外费用)、我们如何开始获得 CC3551E 芯片? 当我前往产品页面尝试订购时、产品会被列为“正在供货“和“已发布“、但仍处于预量产状态、无样片、也不可购买、也不可在 TI 网站上购买。  

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、

    我的营销团队正在这里与现场支持帮助合作。 在下周结束时、让我知道您是否仍在获取早期样品方面遇到问题。