This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:OTP 和 MAC 地址编程、器件型号为 II

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1567453/cc3351-otp-and-mac-address-programming-part-ii

器件型号:CC3351


工具/软件:

您好 TI、


我能够使用 CC3351 在 BeagleBone Black 上获取 CC33XX Linux 映像的更新版本。  启动了 wlan0 和 hci0 接口、因此 CC3351 已连接。

我现在可以看到校准器--help 中列出的几个新命令。

我已成功切换 PLT、因此 CC3351 正在通信。

但是、使用以下命令刷写 OTP 仍然困难:

root@am335x-EVM:~#校准器 wlan0 cc33xx_plt set_efuse -mac_addr 00:11:22:33:44:55 -token  
错误:命令无效

我想知道我是否可能遗漏了某些内容来将 MAC 地址刷写到 OTP 中。

谢谢、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    有一个接受 OTP 命令的特定固件。 您可以在 CC33xx SDK 1.0.2.10 的工具文件夹中找到它。