This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301MOD:SDIO 或 SPI 适用于 FreeRTOS 主机

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3300MOD, CC3301MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1570153/cc3301mod-sdio-or-spi-for-freertos-host

器件型号:CC3301MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3300MOD、

工具/软件:

  • 对于具有 FreeRTOS 微控制器的应用、建议使用哪种通信总线 (SDIO 或 SPI)?
  • 如果我使用 CC3300MOD、是否根本不能将 UART RX 连接到 BLE 总线?
  • 如果我使用 CC3301MOD、是否需要为 BLE 总线连接 UART RX、以便关闭 BLE 部分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    • 对于具有 FreeRTOS 微控制器的应用、建议使用哪种通信总线 (SDIO 或 SPI)?

    [JS]: 我们的示例仅在 CC33xx 上支持适用于 FreeRTOS MCU 主机的 SPI。

    • 如果我使用 CC3300MOD、是否根本不能将 UART RX 连接到 BLE 总线?

    [JS]:如果不需要 BLE、CC3300MOD 可以将 UART 线路保留为 NC

    • 如果我使用 CC3301MOD、是否需要为 BLE 总线连接 UART RX、以便关闭 BLE 部分?

    [JS-]如果不需要 BLE、在已禁用 BLE 的情况下、使用 CC3300MOD 更合理。 但是、如果由于某种原因客户使用 CC3301MOD、客户不会连接 UART 线路、因为在调用特定命令来初始化 BLE 之前、默认情况下会禁用 BLE。

    此致、

    Josh