This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:不使用 Wi-Fi 无线电传输的文件系统访问

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3230SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1567705/cc3230sf-file-system-access-without-wi-fi-radio-transmission

器件型号:CC3230SF


工具/软件:

大家好!

我正在使用 CC3230SF、需要访问串行闪存文件系统以更新应用程序的配置。 我的设备已连接到 LTE 调制解调器、因此我必须确保 Wi-Fi 无线电不传输任何射频信号。

我知道需要启动网络处理器 (NWP) 才能访问闪存。 如果我使用sl_WlanPolicySet(SL_WLAN_POLICY_PM, SL_WLAN_LOW_POWER_POLICY, NULL,0)后跟sl_Start(0,0,0)、这是否会启动 NWP 并允许文件系统访问、而 Wi-Fi 无线电不会在基站或接入点模式下传输任何信标、探测请求或其他信号?

我只需要 NWP 处于运行状态以获得其文件系统管理功能、而不需要 Wi-Fi 通信。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamza:

    周末结束后、我会再次与您联系、星期二最新消息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamza:

    感谢您的耐心。  

    对于省电策略、请确保您的设备不是接入点。 省电模式不适用于接入点、因此您的设备需要配置为工作站。  

    当设备使用省电模式时、如果您的设备已连接到接入点、它将保持连接状态、但对讲机关闭、并且您的设备连接到的接入点将知道在设备唤醒之前不会向您的设备发送任何内容。 您可以参阅 网络处理器 手册了解更多信息;第 234 - 235 页很有帮助。  

    但是、我需要验证您正在执行的操作是否属于节电模式策略、该策略将禁用对讲机(并保持连接到它已连接到的 AP)、但不会进入 LPDS 或休眠模式、因为在这些状态下您无法与文件系统交互。 这样、您就不必明确禁用扫描、连接策略和配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    感谢您的解释。 我了解 AP 与 STA 之间在电源策略方面的区别、LPDS/休眠会阻止文件系统访问。

    然而,我最初的担忧仍然不是很清楚:如果我在 STA 模式下启动 NWPsl_WlanPolicySet(SL_POLICY_PM, SL_WLAN_LOW_POWER_POLICY, NULL, 0)sl_Start() ,然后调用, NWP 是否会继续可用于文件系统访问 而根本不传输任何射频活动 (无信标,探测请求或扫描)?

    再次感谢您的帮助、
    Hamza.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamza:

    只有接入点使用信标。 台站使用探测请求。  

    SL_WLAN_LOW_POWER_POLICY 是可为器件设置的多个电源策略之一。 本 应用手册 第 9 页还介绍了其他一些电源策略。 所有这些功能、包括低功耗和正常模式、本质上都会对网络处理器进行编程、以确定何时打开和关闭无线电。 对讲机按这些电源策略指定的时间间隔重新开启、是的、即使关闭了对讲机、您仍然可以访问文件系统、因为即使关闭了对讲机、网络处理器本身也可以打开(请参见第  62 页上该 TRM 中的方框图)。  

    当您使用 SL_WLAN_LOW_POWER_POLICY 时、网络子系统进入 LPDS、在每个 DTIM(有关此类间隔的说明,请参阅此 E2E)上 将唤醒。 如果您需要这样、即使无线电关闭、您仍然可以将网络处理器从 LPDS 唤醒以执行文件系统访问、前提是您希望使用我提到的其他功能来实现这一点。 我想说的是低功耗策略(如应用手册第 9 页所示)通常用于标签应用、因此希望这种场景适合您的用例。

    希望这对您有所帮助。