This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX:CC3351 MCU R7.2 记录器崩溃

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX, CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1565943/simplelink-wifi-toolbox-logger-from-cc3351-mcu-r7-2-crash

部件号:SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX
Thread 中讨论的其他器件:CC3351

工具/软件:

您好:

我在 Linux Ubuntu 24.04 上使用 simplelink wifi 工具箱版本 2.5.5。

如果我从接口使用 CC3351 解码器、可以正常工作、但如果我使用定制解码器并从 CC3351 MCU R7.2 SDK 中选择 logger.bin、则似乎会在启动时崩溃。

我已从 Linux 终端附加到该票证日志、当默认记录器 (logger_succe.txt) 成功时、以及 SDK 记录器 (logger_fail.txt) 失败时。

此致、

e2e.ti.com/.../logger_5F00_succeed.txte2e.ti.com/.../logger_5F00_fail.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对此进行了深入研究。

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaetan:

    我在我的机器上尝试过这种方法、也发现了一些问题。 感谢您的报告、我将与开发人员进行调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaetan:

    e2e.ti.com/.../6746.logger.bin

    我们认为 logger.bin 文件本身存在问题。 您能否看到随附的 logger.bin 是否解决了您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sabeeh,

    使用此二进制文件时、出现以下错误:

    Successfully created database from binary ...
    Start parsing messages ...
    Exception in thread Thread-2:
    Traceback (most recent call last):
      File "serial/serialposix.py", line 500, in read
    serial.serialutil.SerialException: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
    
    During handling of the above exception, another exception occurred:
    
    Traceback (most recent call last):
      File "threading.py", line 1016, in _bootstrap_inner
      File "serial_interface.py", line 41, in run
      File "serial/serialposix.py", line 509, in read
    serial.serialutil.SerialException: read failed: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)

    希望这对您有所帮助、

    Gaetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我有我这边的配置问题,这个二进制文件解决了我的问题,非常感谢!

    Gaetan