This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC33XX-SOFTWARE:FW 1.0.0.9 版中的 cc33xx-conf.bin 问题:AntGain_2_4GHz 无法正常工作

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1557574/cc33xx-software-cc33xx-conf-bin-issue-in-fw-release-1-0-0-9-antgain_2_4ghz-not-working

器件型号:CC33XX-SOFTWARE
主题中讨论的其他部件:cc3300

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们使用 CC3300 芯片、并已对其进行了长时间评估。 在夏季、我们将 CC33xx FW 更新为版本 1.0.0.9、之后我们注意到 WLAN TX 功率比之前高得多。 一些测试后、我很明显、cc33xx-conf.bin 配置文件中的 AntGain_2_4GHZ 设置不再起作用。 它根本不会影响 WLAN TX 功率。 之前、我们了解到 RegDomain 参数需要为 1 (FCC) 或 2 (ETSI) 才能使 AntGain_2_4GHz 参数正常工作、但现在它不再适用于任何 RegDomain 设置。

这是一个已知错误吗?它是否已在最新的固件版本 1.0.2.10 中得到修复?


此致、
Kaisa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaisa:

    感谢您提请我注意此问题。 我将尝试复制行为并跟进我的发现和后续步骤。

    谢谢、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogelio、

    您对此问题有任何反馈意见吗?

    此致、

    Kaisa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kaisa、

    很抱歉,在这里的晚答复,我正在挖掘一些今年的发行说明。 这不是错误、我们调整了 PHY 固件以以不同方式解释此值。 它将不再使用任何 RegDomain 设置(与 WW 设置匹配)调整 TX 功率。 这将简化功率限制阵列的实现 — 如果迁移到新固件,则需要相应地降低功率限制。 现在、如果您要为多个区域生成 conf、它们现在可以对齐功率限制阵列、即使使用不同的 RegDomain 设置也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、迪伦、

    此更改是否记录在任何位置? 我不记得看到了。

    是否有任何其他与电源相关的参数更改了它们在 RegDomain 设置方面的行为?

    谢谢、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    感谢您的解释。 RegDomain 不再影响 AntGain_2_4GHz 的问题、但问题是 AntGain_2_4GHz 根本不会影响 TX 功率、这与您的文档不一致、文档仍解释了 AntGain_2_4GHz 应如何影响。 如果在配置设置的行为中进行了这些更改、则还应在文档中说明这些更改。 否则、用户实际上不可能知道如何使用这些配置。

    此致、
    Kaisa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kaisa、

    是的、完全一致在这里的反馈。 我们会确保尽快纠正问题。

    Dean — 这也是为了回应您对文档的声明,我们正在采取行动以确保在发行说明中更清楚地指明对我们的客户有重要影响的发行说明。