This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301MOD:连接、断开与重新连接失败

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1565632/cc3301mod-connection-disconnectio-than-reconnection-fail

器件型号:CC3301MOD


工具/软件:

您好:  

使用 R7.2 在执行断开连接命令后重新连接时会遇到问题  

序列:  


Wlan_Connect >正常

Wlan_Disconnect >正常

Wlan_Connect(与上述参数相同) >返回错误 3 事件

附加的是记录器输出。  
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/968/connect_5F00_disco_5F00_connect_5F00_err.zip

这是一个已知问题吗?

好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AB 
    您好:  
    您是否知道这是一个已知问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julien、

    未意识到此问题。

    您能分步介绍一下吗?

    我很快就会查看记录器日志、但了解您正在执行的操作也会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好:)


    以下是我们所做的:
    我们使用 R7.2 固件来启动芯片
    我们在工作站模式下进行角色扮演
    然后连接到 AP。  
    大多数情况下、首次连接成功、但当我断开连接并想要重新连接到同一网络时、  
    我 从事件回调处理程序收到错误 0x3。  

    有时我可以执行几次无错误的连接/断开循环、有时会在第二次尝试后立即失败。  

    maby 可以做一个小电话,所以你可以看看我做什么,看看他们是否是任何大错误,我们如何连接芯片?

    好极了


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我看不到任何导致日志问题的原因。 让我尝试在结束时重新创建、然后我将返回后续步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    好的。 您能否在日志中看到其他表明正确连接的内容?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julien、

    根据我看到的内容、快速尝试三件事、

    1. 您是否可以尝试在断开连接后先降级、然后再升职、看看这是否会改善行为?
    2. 是否可以在连接和断开连接之间包含延迟?
    3. 是否可以在断开与连接之间包含延迟?

    我在日志中看不到明确的原因、只看到器件在某种程度上执行命令时遇到困难、因为它认为设置了错误的角色类型。

    此致、
    AB