工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
关于国家/地区代码、我们有以下问题:
1.它是否支持自动国家/地区代码设置?
我们期望在 CC3351E Wi-Fi 初始化完成后、设置默认国家/地区代码(例如“00")“)、并且仅支持被动扫描、然后我们将触发扫描事件、并 根据 该区域中来自 AP 的信标信息自动设置国家/地区代码。 如果 CC3351E 不支持 自动国家/地区代码设置、那么您建议 根据 该区域 AP 的信标信息获取和设置国家/地区代码?
TI 之前回复了以下相关信息:“是的、可以通过 wpa_supplicant/hostapd.conf 或通过 iw reg set 手动设置国家/地区代码。 我们支持 802.11d 用于检测接入点在连接时公布的国家/地区代码以及生成注册域更改通知。 需要澄清:“如果它无法检测国家/地区代码、例如当附近没有 AP 或 AP 不携带国家/地区代码信息时、Wi-Fi 驱动程序应设置特殊的国家/地区代码 XX“
如何配置以启用 802.11d 以检测国家/地区代码? 例如、在切换到手动国家/地区代码或自动国家/地区代码时应执行哪个命令。
如何获取 reg 域更改通知?
2.哪个命令用于从 AP 获取国家/地区代码? ‘“iw wlan0 scan“命令可以。 还有其他建议吗?