This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:查询有关 CC3100 上 SHA256withRSA 证书支持的信息

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, SHA-256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1567975/cc3100-inquiry-about-sha256withrsa-certificate-support-on-cc3100

部件号:CC3100
主题中讨论的其他部件: SHA-256

工具/软件:

这与 CC3100 对 SSL/TLS 证书的支持有关。 具体来说、我想确认 CC3100 是否支持使用 SHA256withRSA 算法签名的证书。

随着对强大安全性的需求不断增长、确保与基于 SHA256 的证书的兼容性对于我们的应用至关重要。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC3100 支持大小高达 2048b 的 RSA 密钥。

    为了提供更多支持、您可以通过非安全 CC3100 套接字在主机上使用 TLS 栈(例如 mbedTLS)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AB:

    非常感谢您的快速响应。 我们有一个关于哈希算法的具体问题。 CC3100 的内置 TLS 堆栈能否验证使用 SHA-256 哈希算法签名的 TLS 证书?

    期待您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    这是 NWP 可实现的