This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3300MOD:CC3300 Linux 驱动程序是否支持 Linus 内核 5.11?

Guru**** 2595330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3300MOD, CC3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1569422/cc3300mod-could-cc3300-linux-driver-support-linus-kernel-5-11

器件型号:CC3300MOD
主题中讨论的其他部件: cc3300

工具/软件:

您好的团队、

客户将使用 CC3300MOD。 他们询问 CC3300 Linux 驱动程序是否支持 Linus 内核 5.11?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    对于内核移植、我们的规则是支持 kernel.org 标记为 LTS 的内核版本: https://www.kernel.org/

    这条规则之所以行之有效、是因为 MPU 供应商(TI、NXP、STM 等)随后也基于 LTS 内核版本开发了自己的 Processor SDK。 您可以在这里找到我们已经完成的所有内核端口: https://github.com/TexasInstruments-Sandbox/cc33xx-linux-mpu-ports/ 

    但是、也可能会有例外情况。 我会要求您与客户了解为什么专门使用内核 5.11、以及他们是否有切换内核版本的计划。  

    对于 5.11 内核、我没有支持 5.11 的硬件。 因此我可以开发补丁、但客户必须了解我不会测试它、因此他们必须自行测试。  

    请与客户确认正在使用内核 5.11、这不是拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    感谢您的支持和信息。

    仔细检查后、我们的主机平台 Linux 内核为 v 5.11、下一个版本将为 v 5.19。 遗憾的是、两者似乎都不是 LTS Linux 内核版本。 我们将不断评估。  

    谢谢、

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    我懂了。 我将通过电子邮件与您分享 5.11 补丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:  

    我们明白了。 非常感谢您的大力支持。

    Jacky