This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564B 中有关宽带语音的迁移问题

Guru**** 2558980 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1562878/cc2564c-migration-issues-from-cc2564b-regarding-wideband-speech

器件型号:CC2564C
Thread 中讨论的其他器件: CC2564MODABDE-3P-BD2564CX

工具/软件:

您好!

我们目前在将软件从 CC2564B 迁移到 CC2564C 时遇到了一个问题。

我们在硬件中使用带有连接 DSP 的 PCM 接口和辅助模式来进行音频输入/输出。

附加了我们正在使用的 BTS 文件。

当前状态是、媒体播放工作正常。

但是、我们无法在此设置上使用宽带语音。

CC2564C 数据表提到:
添加了对 WBS 标准 HCI 命令的支持、以替换 HCI VS 命令序列
–核心规范附录 2 (CSA2) 的一部分

我想、以下命令是受支持的标准命令、对吧?

- HCI_HCI_BIOS Enhanced_Setup_Synchronous_Connection
-增强型接受同步连接请求命令

遗憾的是、如果我从 CC2564C 器件查询受支持的命令、则用于设置同步连接的增强型命令未列为受支持。

我的问题:我是否需要启用/更新/... BTS 文件中是否会报告这些命令为“Supported"?“?

附加问题:

您是否知道旧的 HCI_VS_WBS_Associate/HCI_VS_WBS_Disassociate 命令是否对 CC2564C 的行为产生任何负面影响?
我们当前的软件仍会发送这些命令、系统会以肯定的响应来回答这些命令。

但是、该命令似乎无效、因为如果我们尝试在更新的器件上运行当前软件、我们只会听到很大的干扰。 我在过去学到的内容:这表明 CC2564C 内部 DSP 未对 WBS 数据进行解码。

此致、

Adalbert

e2e.ti.com/.../TIInit_5F00_6.12.26.bts.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adalbert:

    我正在研究它,一旦我有更多的信息,我就会跟进.

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogelio、

    好的、如果您需要更多信息、请告诉我。

    您是否知道与 CC2564B 相比 CC2564C 的更新文档?

    我知道以下文档:

    CC254x 与 HCI 命令
    CC256X 高级语音和音频功能
    第 751 章

    所有这些似乎都很通用、我不知道最近的更新。

    此致、
    Adalbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adalbert

    很抱歉耽误你的时间。

    我已经研究了该固件、并确认了新的 CSA 命令和旧的 VS HCI 命令均受 CC2564C 支持。 我还查看了您的 BTS 文件、并确认您包含了 AVPR 补丁。

    编解码器在 cc2564B 器件和 cc2564C 器件中的配置是否相同?

    您是否可以获取这两种器件的固件日志以进行比较?

    以下是您将需要的记录器指南。

    https://www.ti.com/lit/ug/swau058d/swau058d.pdf 

    https://www.ti.com/tool/WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS 

    此致、

    Rogelio