This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3300MOD:射频布局布线长度?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1572237/cc3300mod-rf-layout-trace-length

器件型号:CC3300MOD


工具/软件:

我对射频布局建议还有一个问题:

请确认射频迹线是否应短于 9.24 毫米?

这对我来说听起来很奇怪、与射频布线应尽可能短的建议相矛盾。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、一月

    正确。 最小长度需要为 9.24mm。 指导“ 射频布线应尽可能短“。 适用于由于限制而无法完全满足 9.24mm 要求的客户设计。 然后、指导原则是尽可能缩短设计时间。  

    此致、

    Josh