This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:CC32xx 本地 OTA:如何在重新启动后配置提交超时

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1568730/launchxl-cc3235sf-cc32xx-local-ota-how-to-configure-commit-timeout-after-reboot

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF


工具/软件:

尊敬的 TI 支持:

我正在使用的器件 SimpleLink CC32xx SDK v7.10.00.13 开箱即用的本地 OTA 演示 以进行固件更新。
下载 OTA 更新并且器件重新启动后、SDK 需要在有限的时间窗口内提交、否则更新回滚到之前的固件。

我想知道:

  1. 重新启动后提交 OTA 更新的默认时间窗口是多少?

  2. 是否有正式的方法 增加或配置此提交超时 一个示例?

  3. 是否有任何建议的做法来在提交新固件之前安全验证新固件?

我的用例:

  • 使用本地 OTA (HTTP Put /ota/update)

  • 在提交之前通过 GET /ota/verify 验证器件功能

  • 如果需要、我想延长验证时间、而不触发自动回滚。

感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    下载 OTA 更新时、您的器件将处于 pending_commit 状态。 出于猜测、您可能 会遇到 OTA 更新故障、看门狗计时器到期会导致 OTA 捆绑包回滚。 有关这方面的详细信息、请参阅 NWP 手册的 8.9.6。 其中讨论了更改看门狗计时器超时(不一定是提交超时)。

    我可以尝试在我这边测试演示、看看我得到了什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    感谢您的答复。 为了澄清一下、我的问题具体涉及 OTA 提交超时 不是看门狗计时器。

    在器件下载 OTA 更新并重新引导进入后 Pending_commit 、提交新固件的时间窗口有限;否则、它会回滚。

    我想知道:

    1. 什么是 默认提交超时 持续时间?

    2. 是否有正式的方法 增加或配置 此提交超时?

    3. 是否有在提交新固件之前安全验证新固件的建议做法、尤其是在我需要时 有更多时间进行验证 而不触发回滚?

    我的用例:

    • 使用本地 OTA (HTTP Put/ota/update )

    • /ota/verify在提交前通过 GET 验证器件功能

    感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是否在谈论单独的超时? 本质上、我要说的是在 OTA 更新期间、当您的器件等待提交时、会设置一个看门狗计时器、如果看门狗计时器超时、它将触发回滚。 这是因为、如果您在没有看门狗计时器的情况下自动提交更新、并且映像出现故障且无法接受新的 OTA 更新、则器件会保持其始终无法正常工作的状态。 看门狗计时器具有失效防护功能、因此如果等待提交的映像不起作用、器件可以返回接受未来 OTA 更新的映像。

    这是我目前知道的唯一“超时“、但我也在研究示例、以查找您提到的其他超时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的澄清。

    是的、您是正确的—通过“提交超时“、我指的是您描述的内容:

    • 在设备重新引导至之后 Pending_commit

    • a. 看门狗计时器 已启动(通过配置)/sys/mcubootinfo.bin

    • 如果在此时间窗口内未提交新映像、器件会自动回滚到之前的版本。

    我查看了演示代码、发现这是在中配置的 ConfigureOtaWDT_CC32XX ()

    static int ConfigureOtaWDT_CC32XX(int32_t TimeoutInSeconds)
    {
        // TODO - write only if file doesn't exist (check before writing)
        sBootInfo_t sBootInfo;
        int rc;
    
        memset(&sBootInfo,0,sizeof(sBootInfo_t));
        sBootInfo.ulStartWdtTime = 40000000*TimeoutInSeconds; /* max 104 seconds */
        sBootInfo.ulStartWdtKey = APPS_WDT_START_KEY;
        rc = FILE_write("/sys/mcubootinfo.bin", sizeof(sBootInfo_t), (uint8_t*)&sBootInfo, NULL, 0);
    
        if(SL_ERROR_FS_FILE_IS_PENDING_COMMIT == rc)
        {
            /* "/sys/mcubootinfo.bin"  was part of the OTA image */
            UART_PRINT("OtaWatchDog: Watchdog is updated by mcubootinfo.bin from the OTA image");
            rc = 0;
        }
        else if(0 != rc)
        {
            UART_PRINT("OtaWatchDog: Failed to store the bootinfo file (%d)", rc);
        }
        return rc;
    }
    

    使用编写该文件 file_write()

    int FILE_write(char *pFilename, uint16_t length, uint8_t* pValue, uint32_t *pToken, uint32_t flags)
    {
        int32_t  lFileHandle;
        int   rc;
        uint32_t ulToken = 0;
        int32_t  OpenFlags = 0;
    
    
        /* Open the file as bundle !!!*/
        OpenFlags = (SL_FS_CREATE | SL_FS_OVERWRITE);
        OpenFlags |= (SL_FS_CREATE_SECURE | SL_FS_CREATE_NOSIGNATURE);
        OpenFlags |= flags;
    
        if(!pToken)
        {
            pToken = &ulToken;
            OpenFlags |= (SL_FS_CREATE_PUBLIC_WRITE | SL_FS_CREATE_PUBLIC_READ);
        }
    
        lFileHandle = sl_FsOpen((uint8_t *)pFilename,  OpenFlags| SL_FS_CREATE_MAX_SIZE( length ), (unsigned long *)pToken);
        if(lFileHandle < 0)
        {
            UART_PRINT("FILE_write: Error sl_FsOpen %s, Status=%d", pFilename, lFileHandle);
            return (int16_t)lFileHandle;
        }
    
        rc = (int16_t)sl_FsWrite(lFileHandle , 0, (uint8_t *)pValue,length);
        if(rc < 0)
        {
            UART_PRINT("FILE_write: Error sl_FsWrite, Status=%d", rc);
            return rc;
        }
    
        rc = sl_FsClose(lFileHandle, NULL, NULL, 0);
        if(rc < 0)
        {
            UART_PRINT("FILE_write: Error sl_FsClose, Status=%d", rc);
            return rc;
        }
    
        return rc;
    }

    通过我的测试:

    • IF I mcubootinfo.binOTA 捆绑包中 、因此、由于该文件处于等待提交状态、我无法在运行时覆盖它。

    • IF I 不要将其包含在捆绑包中 、的呼叫FILE_write()似乎被卡住(我尚未确认确切的原因,仍在调查)。

    目前、我的解决方法是 手动修改的二进制 mcubootinfo.bin可延长超时时间(例如比默认值~15s 长)、并且有效。

    我的问题是:

    1. 有没有 官方/推荐的安全延伸方式 ulStartWdtTime而无需手动修补二进制文件?

    2. 还是应该始终采用正确的方法 mcubootinfo.bin在 OTA 捆绑包中发送修改后的数据 如果我们想要更长的提交窗口?

    3. 直接修改文件内容(就像我现在所做的那样)是否被认为是可以接受的、或者是否有更好的做法?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    若要配置 mcubootinfo.bin 和、您 ulStartWdtTime, 可以按照 NWP 手册 8.9.6 中所示的示例进行操作。 基本上就是您所做的:打开文件、使用值设置引导信息结构(注意一些限制,例如看门狗启动时间是 32 位字段)、然后写入文件。  

    在查看 MQTT 客户端示例时、您将看到另一个有关如何在 OTA 接口中设置看门狗计时器的示例。  有关详细信息、请参阅  OTA_IF_install()

    希望这对您有所帮助。