This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351MOD:CC3351MODENIAMOZR

Guru**** 2644585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1573085/cc3351mod-cc3351modeniamozr

部件号:CC3351MOD


工具/软件:

尊敬的团队:

我在设计中使用器件 CC3351MODENIAMOZR、目前处于布局阶段。

  • 布线已完成、射频布线的最大长度为 10 毫米 在第 1 层上、第 2 层用作实心 GND 基准。

  • MIPI 信号在第 3 层上布线、位于第 1 层射频布线正下方。

  • 射频仿真结果显示回波损耗值为–20dB @ 2.4GHz、–20dB @ 5GHz 和–15dB @ 7GHz。

您能否确认第 3 层上的 MIPI 信号(每通道运行速率高达 2.5Gbps)是否可以接受、或者是否必须将这些信号远离射频布线下方?

我们将非常感谢您的见解。

谢谢

Manikandan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manikandan、

    感谢您的联系。 TI 建议将所有布线远离射频布线下方。 为了确保适当的接地和回波损耗、射频下方应该几乎没有布线。  如果布线必须布置在射频布线下方、请确保其位于第 3 层或第 4 层、并且是低速和/或低开关信号。 我们不建议在射频下使用任何高速信号。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    在我的设计中、我需要将 MIPI 信号布置在射频布线下方。 但是、两者之间有一个实心 GND 层。 您能否确认此方法是否可接受?

    谢谢

    Manikandan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果没有其他方法来排布这些线路、请继续。 请尝试尽量减少这些线路中有多少条位于射频下方、或者如果您可以优先考虑射频布线本身下方的直流或更少的切换信号、请执行此操作。

    此致、

    Josh