This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:未使用 MCU SDK R7.2 并使用无效密码接收到 CC3351 发出的事件

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1572937/cc3351-not-receiving-event-from-cc3351-with-mcu-sdk-r7-2-with-invalid-password

器件型号:CC3351


工具/软件:

您好:

目前、我使用 MCU SDK 版本 R7.2 和 SPI 来进行 WLAN 通信。

我有一个在调用 Wlan_Start 时注册的事件处理程序 。   当器件连接/断开与 WiFi 的连接时、我会收到 WLAN_EVENT_CONNECT 和 WLAN_EVENT_DISCONNECT 等事件。 但是、当我发送 密码错误的 Wlan_Connect 时、我没有收到事件。 我预计会收到 WLAN_EVENT_ERROR。

在这种情况下,我是否应该收到一个事件,或者错误是否必须由 另一个手段来管理,如超时?

谢谢、

Gaetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、盖坦

    错误是否必须通过 另一种方法(如超时)进行管理?

    没错。 我们的实施目前无法检测错误的密码。 因此、驱动程序或应用程序必须管理超时。 您可以在 wlan_cmd.c 中网络终端示例的“cmdWlanConnectCallback"中“中找到我们的超时设计 我相信我们的连接超时设置为 40 秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、

    Gaetan