This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:使用 Jlink 或 TI 调试器配置的 VS 代码(非 CCS)在 TI CC355x LP 上调试应用。

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1570646/cc3551e-debugging-the-application-on-ti-cc355x-lp-using-vs-code-not-ccs-with-jlink-or-ti-debugger-configuration

器件型号:CC3551E
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们将使用 VS Code IDE 以及标准基础架构和 CMake 构建环境来为 TICC3551 Launchpad 构建应用。
我们已成功生成.out 文件、现在需要使用 VS Code IDE 调试和刷写应用程序。 为此、我们需要适当的启动配置(launch.json 文件) 和必要的插件。
请您就此提供帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    我正在研究这一点、明天就要跟进。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    很遗憾、用于 TI 嵌入式调试的 VS 代码插件尚不支持 CC35xx。 但是、在编译.out 文件后、我们可以利用一些 CLI 命令来刷写应用程序。  

    在 Simplelink Wifi 工具箱中、有一个脚本可用于创建并签名 CC35xx 所需的最终映像。 ( cc35x1_ccs_theia_post_build_steps.bat)

    您可以在以下路径中找到此脚本。

    C:\ti\simplelink_wifi_toolbox_win_3_2_15\scripts\cc35x1_ccs_theia_post_build_steps.bat

    此路径中有一个自述文件、说明了如何使用此脚本。 但我在这里也解释了。

    必须在命令提示符下调用以下脚本。 它采用 5 个参数作为输入

    SIMPLELINK_WIFI_SDK_INSTALL_DIR  = SDK 的安装位置 (默认值:c:\ti\simplelink_wifi_sdk_X_X_X_X_X)     

    SysConfig_OUTPUT_DIR  =生成 SysConfig 文件的位置(取决于 makefile)

    Project_Build_DIR  =您希望生成的文件所在的位置。 将 在此处创建一个工具箱文件夹、其中包含所有内容

    Example.out_path =.out 文件的路径          

    SIMPLELINK_WIFI_TOOLBOX_INSTALL_DIR = Simplelink Wifi 工具箱的位置(默认值:c:\ti\simplelink_wifi_toolbox_win_X_X)  

    .\cc35x1_ccs_theia_post_build_steps       SIMPLELINK_WIFI_SDK_INSTALL_DIR       SYSCONFIG_OUTPUT_DIR       PROJECT_BUILD_DIR       EXAMPLE.OUT_PATH       SIMPLELINK_WIFI_TOOLBOX_INSTALL_DIR
    此脚本将运行并生成以下文件。
     
    生成后、将文件保存下来  primary_vendor_image.sign.bin  将保存将刷写到 CC35xx 器件上的最终二进制文件。
    接下来、必须从 Simplelink Wifi 工具箱的根目录中调用以下命令(默认值:c:\ti\simplelink_wifi_toolbox_win_X_X)  
     
    ./simplelink-wifi-toolbox programmer -i XDS110 -param1 auto programming --tool_settings !!!path to json file/tool_settings.json --verbose
    请注意 tool_settings.json 是由工具箱生成的文件之一、位于上一命令中指定的构建目录中
    这将使用映像刷写器件。
     
    此致、
    Rogelio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogelio、

    请提供链接以下载“ simplelink_wifi_toolbox_win_3_2_15“、 在 TI 网站上、我可以看到最新版本如所示  

    simplelink_wifi_toolbox_win_2_5_5

    谢谢
    Kapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    您应为 CC35xx 安装所用的 SDK 时应附带 Wi-Fi 工具箱。 您能否检查您的 C:/ti 目录?

    此致、

    Brandon Liu