This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:支持 BLE 自适应性测试

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1569036/cc3351-support-for-ble-adaptivity-testing

器件型号:CC3351


工具/软件:

您好 TI、

CC3351 支持+20dBm 的输出功率、用于蓝牙。  从 CC3351 模块的测试报告可以看出、传导输出功率降至+5dBm、在结合声明的天线增益的情况下、产生的 EIRP 略低于+10dBm。

TI 是否支持任何用于 BLE 以进行 ETSI 测试的+20dBm 固件?  快速阅读测试报告后发现、为了排除 ETSI 自适应性要求测试、输出功率有所下降、但我只是想与 TI 确认。

谢谢、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用哪个模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    这是我正在开发的基于 CC3351 的定制模块。

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Edward、

    就 BLE 和 ETSI 标准而言、有很多灰色区域。 即使直接通过 BT sig ( https://www.bluetooth.com/wp-content/uploads/2023/03/bluetooth-le-regulatory-aspects-document.pdf) 的文档也能看到这一点

    同样、实施将取决于我们客户对产品的预期用途。 CC3351 是一款 WiFi/BLE TRX、需要主机控制、因此我认为实现方式可能有所不同。 在广泛的行业中、许多 BLE 模块属于类别 2、EIRP 限制在<= 10dBm。 我们不需要为我们的模块提供更多的支持、因此我们坚持限制功率以避免测试程序。  

    我会很乐意在我可以帮助的地方,但我没有什么可以提供在这个时候你带你的测试机构来执行这个. Dean 在这里也有这一主题的专业知识,可能也会发出提示来提供帮助。

    这是否是您开发的第一个 BLE 模块、或者您是否具有在 10dBm EIRP 以上运行的其他芯片组方面的经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我同意、大多数模块通过将 EIRP 保持在 10dBm 以下、避免窄带无线电(如蓝牙)的自适应性测试要求。

    我以前有过的所有其他无线 IC 制造商也建议保持在 10dBm EIRP 限制以下。

    让我感到意外的是、许多蓝牙无线电的设计都具有高达 20 dBm 的 PA 输出。  这些额外的输出级可能需要芯片上额外的空间。  但我必须将其限制在 5dBm +天线增益、以保持在欧洲 10dBm EIRP 以下、这似乎是一个浪费。

    但是、我现在知道蓝牙的自适应性将取决于应用、因此大多数(如果不是所有)模块都保持在 10dBm EIRP 限制以下、以免不得不进行测试。

    谢谢、

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Edward、

    特别是对于我们的设备、BLE 和 2.4GHz WiFi 是共享无线电、这就是为什么我们的 BLE 本身可以在高达 20dBm 的功率下运行的原因。 遗憾的是、欧盟法规比大多数域更严格、但还有其他域不限制这一点、因此您在这些区域中仍然可以以高达 20dBm 的功率运行 BLE、所以不会造成总损耗。