This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC35X1:为 Matter 演示添加 RGB LED 和调光支持

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC35X1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1573159/lp-em-cc35x1-add-rgb-led-and-dimming-support-for-matter-demo

器件型号:LP-EM-CC35X1


工具/软件:

您好:

我已经在 LP-EM-CC35X1 上运行 Matter 1.4 预发布。 照明应用的 Matter 示例显示为具有调光功能的 RGB 光、但我们的 CMCU 或 WiFi 器件均未实现任何此功能。 它只有红色 LED 的开/关控制。

在本示例中、我们的竞争对手都完全支持 RGB 功能(具有调光功能)、我希望也看到更新了示例中的这一内容、因为演示可能无法正常工作、我认为此时调光控制涉及的范围更大。

我特别期待 WiFi 版本、因为与 CC27xx 器件不同、这个 LaunchPad 实际上具有 RGB LED、它仍然只附带分立式绿色和红色 LED。

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加几个屏幕截图/图片来说明我的意思

    对于任何大于 0%的水平、LED 亮度保持不变。