This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:关于巴西 (ANATEL) WiFi 认证的问题–CC3235MODAS

Guru**** 2693265 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODAS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1573204/cc3235modas-question-about-wifi-certification-for-brazil-anatel-cc3235modas

器件型号:CC3235MODAS


工具/软件:

您好:

我正在开发使用 CC3235MODAS WiFi 模块的物联网器件。
我们最近收到了巴西对 1000 多台此设备的询问、在继续之前、我需要澄清一些监管要点。

我的主要问题是:

  • 本模块是否已获得巴西的 ANATEL 批准或预认证?

  • 如果没有、我在哪里可以找到与巴西 WiFi 认证流程相关的官方监管文件或测试要求?

我在 ANATEL-Lenhardt AG 网站上找到了一些一般性和有用的信息,包括 IB 认证的详细信息和巴西的法规要求。
这些文档提供了很好的概述、但我想了解 TI WiFi 模块(尤其是 CC3235MODAS 或类似器件)的具体情况。

如果有任何人对本模块和巴西认证流程有经验、我非常感谢您的意见。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CC3235MODA 未针对 ANATEL 进行预认证。 该模块具有针对 CE、FCC、ISED 和 MIC 的预认证。

    您需要联系您的认证实验室、该实验室能够进行 ANALL 认证、并询问他们需要什么。  如果他们需要原理图和模块本身的 BOM 等机密信息、应直接与 TI 联系。  

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对我帮助很大。