This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220R:带电池的 CC3220

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1573215/cc3220r-cc3220-with-battery

器件型号:CC3220R


工具/软件:

客户正在考虑 是否可以将 CC3220 与两节 AAA 电池 (1.5V) 搭配使用。 该应用是传感器模块、通信时序为每天 10 次(数据为 5 字节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这很可能、但由于 2 个 AAA 的小容量、因此非常不切实际。 可能需要同时使用升压转换器和 超级电容器。 我认为实际使用时、至少需要 4 个 AAA。

    重要的是、用户数据的大小仅为 5B。 因为更大的开销将涉及 PHY 校准、WLAN 连接阶段、DHCP、TCP/UDP 标头...

    有关模式详细信息、请参阅此报告

    1 月