This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC35X1:simplelink wifi 工具箱入门

Guru**** 2644575 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC35X1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1573162/lp-em-cc35x1-simplelink-wifi-toolbox-getting-started

器件型号:LP-EM-CC35X1


工具/软件:

您好:

为了简化 LP-EM-CC35X1 的开箱即用体验、EVM 的用户指南中没有提到使用 WiFi 工具箱的激活过程。 它确实提到了 wifi 工具箱是一个用于对 CC35xx 进行编程的 GUI、但开箱即用、您看不到任何内容如何设置器件以进行编程等 或许指向此处快速入门指南的链接会有所帮助。

此外、我们是否可以在晶体选择表中添加标签、例如:

40MHz (E2 Launchpad)

52MHz (E3 Launchpad)

因此、对哪一项没有混淆?

同样、很喜欢这里有更多的闪存器件支持选项、但该工具应该会告诉您哪一个是 Launchpad 上的默认选项、因此您不必再参考快速入门指南或其他一些文档。

只是几个想法生活质量的改善这里!

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Munan、

    感谢您的反馈、并将此内容传递给我在这些指南上工作的团队成员!