This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC35X1:STA-CONNECT 仅在第二次尝试时连接

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1573165/lp-em-cc35x1-sta-connect-only-connects-on-second-try

器件型号:LP-EM-CC35X1


工具/软件:

您好:

周末的最后一个问题我发誓!

我注意到、运行 Matter Lighting 应用演示时、CC35x1 将无法使用预配置的 SSID 和密码连接到 AP、并且永远不会尝试重新连接。  但在复位后、它将成功进行身份验证。

我还注意到这会恰好每隔一次发生一次、因此如果我成功连接然后重置 LaunchPad、下次连接将无法连接、然后后续的连接事件将起作用。

它看起来像 WLAN_FC_STYPE_ASsoc_RESP、这是否有安全响应说它无法进行身份验证? 我的网络设置为 WPA2_WPA3 模式、但我不知道它使用哪种模式进行身份验证。

再次,对不起所有的背对背问题,但只是我注意到的东西运行演示.

Munan

e2e.ti.com/.../cc35xx_5F00_matter_5F00_demo_5F00_wifi_5F00_assoc_5F00_issue.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    我也遇到过这个问题,但不幸的是,我没有太多其他要补充. 让我尝试调试我能了解的更多信息。 我想这是由于 cc35xx SDK 非常成熟而造成的一个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sabeeh、

    好的、是的、我想。 如果有任何进展或您需要我捕获任何数据、请告诉我。  

    Munan