This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:在 SimpleLink Wi-Fi 工具箱软件中无法检测到 WiFi

Guru**** 2644295 points

Other Parts Discussed in Thread: BP-CC3301, CC3301, CC3301MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1573995/bp-cc3301-wifi-unable-to-detect-in-the-simplelink-wi-fi-toolbox-software

器件型号:BP-CC3301
Thread 中讨论的其他器件: CC3301CC3301MOD

工具/软件:

您好、

BP-CC3301 模块中是否有适用于 Windows 操作系统的软件?
我尝试使用  SimpleLink Wi-Fi 工具箱 但当我连接时  CC3301 模块  通过 USB、  Blackhawk Wi-Fi 软件  未检测到连接。请说明如何 正确连接和设置 CC3301 模块?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vignesh、

    感谢您的到来。 我对您的流程有点困惑。 要使用 CC3301MOD 器件、您应只需要 Simplelink Wi-Fi 工具箱、而不需要 Blackhawk Wi-Fi 软件。 请使用从此链接下载的.exe 文件。 打开后、您应该能够通过 USB 连接到设备。 这样就能平方消除。 如果问题仍然存在、请告诉我。

    Josh