Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530主题中讨论的其他器件: CC2340R5
工具/软件:
我们需要知道如何对 CC2530 进行编程 、以检测温度、并在温度为–20°C 时将 EIRP 降低 3dB。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
您能帮助我更好地了解系统吗? 这是一个新项目吗?
它是基于 Zigbee 吗? 如果是、我们可能有一款更合适的器件、即成本更低、闪存更多和 RAM 更多、 CC2340R5: CC2340R5 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
CC2340R5 支持 Zigbee 等!
关于 CC2530 ADC、请参阅用户指南(链接)中关于 ADC 和温度传感器的第 12 章。
此外、这里还有软件示例: CC2530 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
(“设计与开发“-->“软件开发“)。
谢谢、
Toby