This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:WIFI 连接决策算法

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1574720/cc3235s-wifi-connection-decision-algorithm

器件型号:CC3235S


工具/软件:

对于 CC3235S 器件、在为 SSID 创建配置文件并且器件发现两个具有该 SSID 的 BSSID 时、WiFi 连接如何工作、器件是始终尝试连接到具有最强 RSSI 的 BSSID、还是有算法在失败时同时尝试这两种连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    网络配置文件包括以下信息:SSID、BSSID、安全类型、密码、EAP 参数、 和优先级。

    您可以 在此处的 4.3.3.2 中阅读有关配置文件的更多信息。

    此致、

    Brandon Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Brandon、

    此外、从  sl_WlanProfileAddAPI 信息 、我会看到将 BSSID 保留为空会让器件 根据配置文件连接到任何具有 SSID 的 AP。 我假设、如果根据 4.7.2 找到两个或更多个、则器件会尝试使用最强 RSSI 连接到 BSSID。  Im 只是想知道它是否最终会尝试连接 到具有较低 RSSI 的候选人,如果第一个候选人 由于某种原因不能让设备连接(例如达到最大客户端数)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    这就是网络辅助漫游的应用。 它是 CC3x3x 的一项功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美的感谢,所以你是指什么 叫敏捷 Miultiband 在 4.3.8 中描述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brandon!