This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301MOD:量产日期、RTOS 集成

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1562891/cc3301mod-production-date-rtos-integration

器件型号:CC3301MOD


工具/软件:

1.本模块是否有生产日期?  似乎没有股票对它或任何它的亲戚。

2.在哪里可以找到 FreeRTOS 的集成库?  此外、该模块的二进制大小是多少?

3.关于模块化批准,这是否仍然适用,是因为客户设计的天线垫,还是有一个关于批准的布局和天线的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、 它现在正在生产中,预计很快就会出现补货。 器件
    2.我们为 Linux 和 RTOS 提供软件包、我们的示例使用 FreeRTOS、您可以在此处找到: https://www.ti.com/tool/download/CC33XX-RTOS-MCU
    至于大小、我们建议使用至少 1MB 的外部闪存。
    3.在这个问题上,我们会回到你的身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Erik、

    对于 3. 您将 需要遵循数据表第 8.2.2 节中的指导 — 射频路径对于保持认证性能至关重要。 此时、通过该模块认证的天线是 M830520 - FCC/ISED/CE 区域应允许您利用其他芯片天线、前提是峰值增益等于或小于。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    生产看起来不好,是吗?  它似乎是一个移动的目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Erik、

    CC3301MOD 目前正在量产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    生产并不意味着可用性。  TI 网站上没有预计的可用日期、DigiKey 很可能会进入明年、我们可能别无选择、只能使用其他产品。