This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC35X1:Matter 照明应用演示无响应

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1573163/lp-em-cc35x1-matter-lighting-app-demo-becomes-unresponsive

器件型号:LP-EM-CC35X1


工具/软件:

您好:

我注意到、在运行 Matter 照明应用演示一段时间后、CC35xx 在 HomeKit 中无响应、并且我没有看到其他日志打印到器件的 UART 控制台。

这种情况发生了两次、似乎每次在相同的日志消息后停止、但我看到这个消息在应用程序运行时重复出现、因此不确定我看到的那是什么问题。

附件是从启动到崩溃的日志。 欢迎您提出任何想法/建议! 以前见过这种情况吗? 我会说演示正在运行不到 30 分钟、尽管演示没有响应、而且已经过去了几分钟、但我的 AP 仍将 CC35xx 注册为已连接。

e2e.ti.com/.../cc35xx_5F00_matter_5F00_1.4_5F00_crash.txt

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    我注意到、在我的设置中、必须使用 XDS110 的电源以及 LaunchPad 上 USB-C 连接器的电源。 如果没有、我会遇到调试问题。 是否同时使用这两个电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sabeeh、

    我只是在连接 XDS110 电源的情况下尝试此操作、但我确实使用了 USB-C 转 USB-C PD 电缆。 我没有看到调试出现任何问题、但我将在连接两个电源后重试、看看这是否会发生任何变化。

    Munan