This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200 嵌入在物联网淋浴中

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1575418/cc3200-cc3200-embedded-in-iot-shower

部件号:CC3200
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

我有两个基于 CC3200 的物联网器件。
一个连接到我的无线网络正常。
在通常需要重新定义 WiFi SSID 和密码的标准模式和 AP 模式下、都会拒绝。

对不起 — 我不是一个硬件/电子产品的人 — 所以我希望这不是一个愚蠢的问题!.

使用 CC3200 Launchpad,是否可行备份工作卡上运行的二进制应用程序映像并将其刷写到无法正常工作的映像 — 希望是文件系统损坏导致了我的连接问题?   如果可行、有人可以指导我如何将产品 CC3200 连接到 Launchpad?

这两款器件的制造商一段时间前出现了异常、因此遗憾的是、我无法重新发送应用程序或获得任何制造商支持等。我也缺少可用于配置 Simplelink 设置的(以前的)电话应用程序。

在半相关的问题中、是否可以将生产 CC3200 物联网卡以任何方式连接到 PC 以查看控制台消息等 — 或者也可以通过 Launchpad 这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为这应该是可能的,你将需要做一些努力从你的身边。

    • 第一步、您需要使用 Uniflash 软件 3.4 在 SPI 闪存处连接 UART 并列出文件。 为此、您需要连接 UART (RX、TX、GND) 并设置 SOP2 引脚。
    • 2dn 步骤将创建程序来读取此文件的内容。 您将使用 JTAG 从 CCS (TI developpement JDE) 上传到 CC3200 的 RAM 中。 此程序将使用 UART 等提取该文件的内容

    努力是否得到回报取决于您。

    此致、

    1 月