This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:如何使用 SS1Tool 在 Connection_Update 上设置 HCI_LE_WL18xx 参数(连接超时/监控超时)?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1577328/wl1837mod-how-to-set-hci_le_connection_update-parameters-connection-timeout-supervision-timeout-on-wl18xx-using-ss1tool

部件号:WL1837MOD


您好、

我正在使用 TI WL18xx (WiLink 8) 模块 并使用 使用 SS1Tool 的 Bluetopia 栈

我需要说明如何使用配置 BLE 连接参数 HCI_LE_Connection_Update

1.连接超时/监控超时

  • 如何设置 连接超时 (或 SuperVision TIMEOUT ) 至 SS1Tool

  • SuperVision timeout 字段是否等同于 BLE 连接超时?

  • 可以使用 SS1Tool 直接发出此命令、正确的语法或格式是什么?

2.推荐参数值

什么是 推荐(空闲/默认) TI 建议使用 WL18xx 上稳定 BLE 连接的值、尤其适用于:

  • conn_min_interval

  • conn_max_interval

  • supervision_timeout

3.设置 BLE 连接参数的 SS1Tool 命令示例