This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:申请 WL18MODGB 认证支持 (CE/FCC)—MFG 测试包和放大器;射频自适应性指南

Guru**** 2810795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1577226/wl1835mod-request-for-wl18modgb-certification-support-ce-fcc-mfg-test-package-rf-adaptivity-guidance

器件型号:WL1835MOD


尊敬的专家:

产品信息->认证->产品特定认证->其他

我们使用的是  WL18MODGB  在中  i.MX6 SOM  设计、我们的客户正在为之做准备  CE/FCC 认证 。 您能给我们联系合适的 WiLink 8 联系人/FAE、并提供以下材料吗?
  1. 制造测试包  适用于 WL18xx(工具/实用程序和任何仪器固件)
  2. 生产/认证测试模式的文档  (例如,连续 TX、调制 TX、RX/PER)
  3. 射频自适应性/EDCCA 指南 、包括所需的设置  CE (EN 300 328)  和  FCC
  4. 最新的 wlconf/INI 建议  指定  WL18MODGB  (包括区域/监管领域注意事项)
  5. 不限  参考报告、授权或天线指导 相关的操作

此致、

Yazan Shhady

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此操作已通过电子邮件关闭。

    此致、

    Josh