This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301MOD:CC3301MOD 的回流焊曲线和 MSL 信息是什么?

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3300MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1574380/cc3301mod-what-are-the-reflow-profile-and-msl-information-for-cc3301mod

器件型号:CC3301MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3300MOD

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

 您能否提供 CC3300MOD 的回流焊和 MSL 信息?

 这些都在数据表或 https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=CC3301MODENIAMOZR 上找不到

Br、Jesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jesse、

    CC33xxMOD 的 MSL 等级为 MSL4。 请允许我为您收集回流焊信息。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jesse、

    请参阅此处的回流焊信息:

    焊锡膏合金: S3X58-M500 Koki (Sn96.5、Ag3.0、Cu0.5)

    预热温度:150℃ ~ 180℃;浸泡时间:60 秒~ 120 秒

    峰值温度:260℃

    高于 217℃ 的时间:60 秒~ 120 秒

    高于 260℃ 的时间:7.5 秒

    最佳加热速率:3℃ /秒

    最佳冷却速率:–3℃ /秒

    希望这有所帮助。

    此致、

    Josh