This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:有关 Wi-Fi 自适应阈值获取和设置的问题

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1577023/cc3351-questions-about-wi-fi-adaptive-threshold-getting-and-setting

器件型号:CC3351


尊敬的 TI 专家:

关于 Wi-Fi 自适应阈值、我们有以下问题:

  1. 如何确认设置参数。 我们需要确认 Wi-Fi 设置并向客户报告结果。
  2. 是否有用于修改阈值参数的界面、以及如何修改。
  3. 是否可以为不同的无线认证组(如 SRRC 和 ETSI)分别设置参数。原因是客户以前在其他芯片解决方案中遇到过这种情况、他们需要为 SRRC 和 ETSI 分别设置参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.我们的 CCA/CCA ED 阈值不可调整。 相反、我们在开发时考虑到 ETSI/SRRC 目标、以确保监管域能够成功通过自适应性。

    2.该阈值不可直接调整。 但是、在我们的 conf.bin 文件中、您将看到一个插入损耗参数、该参数将相应地调整此阈值(以及 RSSI 读数)。 例如:将插入损耗参数设置为 2dB 会将 ED 阈值降低 2dB、从而使其对工作通道中的能量更敏感。 这也将调整 RSSI 读数、以匹配输入到天线/连接器端口的内容。 *需要注意的是,这种插入损耗参数并不是为了以这种方式使用,而是应该与器件射频引脚和天线/连接器端口之间的实际 PCB 插入损耗相关。 如果以这种方式进行、自适应性应该不会有问题。

    3.从技术上讲、有一种方法可以区分 SRRC 和 ETSI、因为您可以为每个区域开发两个单独的 conf.bin 进行调整。 但是、正如我在项目 2 中提到的、不应以这种方式使用此设置。 我预计不需要单独针对每个监管域进行调整、因为自适应性干扰水平在两个标准之间都是匹配的。