This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:对 MCU+Image 进行编程

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1577805/cc3230sf-programming-mcu-image

器件型号:CC3230SF
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHCC3235MODUNIFLASH

如何将 MCU+Image 编程到 LAUNCHCC3235MOD 中? 是否有跳线更改? 我使用的是 CCS 12.5、Uniflash .9.3.0.5401。 我曾经有一段时间知道如何,但它是太长了。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ChatGPT 告诉我跳线 SOL 位置 0 和 2、以及

     配合使用

    仅使用“Add File→MCU Image“
    请勿选择“格式化“或“全部擦除“
    保持现有文件系统不变

    Google AI 表示 2 跳线。

    我已下载并安装 Uniflash 为 9.3、0、8.81 和 7.2.0。  对我来说不是很明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 Uniflash 8.8.1、在 2 上只有一根跳线、用于 CCS12.5 SLI。