This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:CE 合规性测试程序

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1572424/cc3351-ce-compliance-testing-procedure

器件型号:CC3351


工具/软件:

您好 TI、

您是否有适用于托管设备(特别是 CC3351)的详细合规性测试程序?

我在自适应性测试报告的一张图片中看到、似乎有 BeagleBone 和 CC3351 EVB 以及笔记本电脑上运行的器件、但没有更多详细信息。

另外、我注意到 BLE 接收器阻塞测试设置的图片中连接了 XDS110、而 Wi-Fi 接收器阻塞测试中连接了 BeagleBone。  这是为什么?

您能否提供有关在笔记本电脑和 BeagleBone 上运行的固件/软件的更多详细信息?  

谢谢、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Edward、

    到目前为止,我还没有任何官方的东西,但有在作品中 — 如果一切顺利,预计年底出来。

    不过、我可以让您从这里开始。 正在进行的大多数测试都需要进行连续的数据包传输、并对通道/TX 功率/调制进行离散控制。 我们有两个实现此功能的工具 — 无线电工具(不同于我们的 Simplelink Wifi 工具箱 和校准器工具、这是 Linux SDK 随附的 Linux 应用程序)。 我建议使用基于 GUI 的无线电工具、在工具随附的用户指南的帮助下、我们的测试机构非常有效地利用无线电工具。 此工具需要 XDS110 桥接 PC 以通过 SWD 进行通信 — 因此,我们始终建议客户在 PCB 上为该接口提供测试点。

    您将进行的测试需要建立只能使用 Linux 主机完成的连接 — 这些将是 Adaptivity 和 DFS。 这些是我们提供的 BBB 测试、其中使用我们的 SDK 进行了刷写。 自适应性将需要一些流量生成来加载缓冲区并使用频谱 — 为此,我们建议使用 Iperf3 工具、该工具是 Linux 内核的一部分。 根据我的经验、当测试机构发现可以使用 Iperf 时、他们有与配套 AP 建立连接的指导、通常可以管理其余的 AP。

    请让我知道,如果这足够了,现在你看一下我提到的指南。 我们始终在此提供细节帮助。

    对于您的阻止问题 — 他们使用不同平台可能没有技术原因。 我为并行测试提供了足够的资源、以获得最快的交货周期。 很可能他们有用于 WiFi 的 BBB 设置已经用于自适应性、并且只是重复用于接收器阻塞、因为这些在我们的测试机构有类似的测试室。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我正在尝试在工作台上设置基本的 Wi-Fi 自适应性测试。  我知道应该在传导射频路径上执行此操作、但我只是使用辐射射频路径进行一些基本的完整性检查、以确保一切正常工作。

    我有一个双频带无线路由器、它通过以太网连接计算机和 BeagleBone。

    我在 SimpleLink CC33XX Linux SDK 文档中使用了 CC33XX 中的说明开始使用 BeagleBone Black。

    在该文档中有一个章节介绍了将 CC3351 设置为站点并将其连接到无线路由器。  我使用 sta_start.sh 和 sta_connect.sh 将 CC3351 与无线路由器相关联、并能够使用 udhcpc 获取 IP 地址。

    本文档中还进一步介绍了如何设置 iPerf 测试、我能够通过 CC3351 和无线路由器在 BeagleBone 和计算机之间持续传输数据。

    然后、我使用了另一个连接到 XDS110 调试器的 CC3351。  然后、我能够使用 SimpleLink Wi-Fi 工具箱 GUI 通过第二个 CC3351 在同一信道上传输、从而模拟干扰信号。

    当我这样做并将干扰 CC3351 放在无线路由器和第一个 CC3351 之间时、我看到 iPerf 报告吞吐量下降到 0、第一个 CC3351 停止传输。   

    我禁用干扰 CC3351 后、需要几秒钟时间、但无线路由器和 CC3351 首先恢复链路并再次开始在同一通道上传输数据。

    这是否是自适应性的正确行为?  我认为、如果该信道上有强大的干扰、Wi-Fi 信道应该会发生变化。  还是这是正确的行为?

    谢谢、

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Edward、

    这是正确的行为、我们的自适应机制是基于负载的通话前先听。 它将在 TX 之前启动 CCA 以共享介质。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dylan。