This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:Wi-Fi 非信令模型功率设置步骤相关问题

Guru**** 2924900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1577110/cc3351-question-about-wi-fi-non-signaling-model-power-setting-step

器件型号:CC3351


致 TI 专家:
客户要求最小功率设置步长为 0.5dB。

无线电工具 GUI (SWT) 和校准器工具当前强制执行 1dB 步长来进行发射功率设置。 是否有解决方案可以将此粒度降低到 0.5dB。

2.使用无线电工具 GUI (SWT) 或校准器工具设置发射功率级别时、InsertLoss 和天线增益参数是否生效。由于这两个参数可以实现 0.5dB 的步长、可以对它们进行调整以满足要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.是的,有一个解决方案。 它针对无线电工具 GUI 进行了更简化、因此我推荐使用该工具来实现这一目的。 您可以在下面看到 Regulatory Limit Tx Power 设置、该设置允许用户设置 0.5dB 步长 — 它还将覆盖常规 TX 功率设置中设置的功率以及 conf.bin 施加的任何功率限制(功率限制 Arrary):

    2.天线增益设置不会调整功率 — 这是我们固件的新更新。 插入损耗参数确实会根据此参数设置的值相应地增加功率。 例如:插入损耗设置为 2dB、并且您在 10dBm 功率设置下启动 11b 1DSSS TX、则将在器件射频引脚上施加的实际功率将为 12dBm。 **请务必注意、这种功率因数仍将限制为器件可实现的最大功率、同时仍保持 EVM 和频谱屏蔽的可接受 IEEE 规范。 因此,对于上面的同一示例 — 如果您以 20dBm 功率设置启动 TX、施加到器件 RF 引脚的实际功率将为 20.5dBm、如器件数据表中所示。

    您可以使用的另一种方法是 conf.bin 中的功率限制数组 — 此参数的阶跃限制为 0.5dB、这也符合您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该产品是一个平台项目,客户需要调整不同类型机器产品的天线增益, 以确保 EIRP 保持在合法限制范围内。因此,天线增益参数至关重要 ,需要再次支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    只是为了确认 — 如果我们使用监管限制 TX 功率覆盖、conf.bin 中的插入损耗补偿是否仍然适用? 我假设是这样、但想仔细检查一下。

    谢谢、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 T、

    我看到您在一个新主题中发布了同一个问题 — 我认为这将更好地跟踪不同主题的差异。 请在另一个主题中查看我的反馈、我将继续在那里为您提供支持。 感谢您的耐心。

    Dean、

    这是一个好问题、它应该只覆盖施加的功率限制数组设置、并且在参考 I.L.参数时仍然运行相同的设置。 我将仔细检查此方案星期一、以确保出现这种情况、并为您提供更新。