This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:国家/地区 代码和 Tx 功率设置

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1577907/cc3135mod-country-code-and-tx-power-settings

器件型号:CC3135MOD


您好、专家:  

这是一个类似于以下主题的查询。
CC3135:我们的客户如何为欧盟国家/地区设置 国家/地区 代码。 - Wi-Fi 论坛 — Wi-Fi - TI E2E 支持论坛 

任何重叠的内容均请原谅。

问题 1: 只有频率设置和发射功率设置发生变化、这是正确的理解
    何时更改国家/地区代码?

问题 2: 当在“AP 支持的通道“中仅使用 W52 (CH36、40、44、48) 时、发射功率将是
    如果“区域“相同、则等效?
    例如、是否可以将英国和欧盟成员国归类为“欧盟“、
    还是印度根据“JP"?“?

无法根据 CC3x3x 网络处理器用户指南的附录 C1 确定
来确定是否发生了变化。

此致、  
Ryoma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ryoma、

    我正在努力为您提供一个清晰的答案。

    此致、

    Brandon Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ryoma、

    我正在努力为您提供一个清晰的答案。

    此致、

    Brandon Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ryoma、

    与您链接的线程一样,“唯一的区别是 国家/地区 代码的通道和输出功率。“  

    关于每个地区的发射功率、请参阅本 手册第 20 页及以后的章节。 同一地区的国家/地区将具有 FCC、ETSI 和 JP 等这些地区设置的相同发射功率限值。