This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:平均输出功率

Guru**** 2644555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1577967/cc3135mod-average-output-power

器件型号:CC3135MOD


您好、专家:  

如果您有任何有关 FCC 测试报告的信息、请告知我。
(FCC ID:Z64-CC3135MOD)

  (a)“FCC无线电测试报告 (FR8D1931A)“第 38 页上的“平均传导功率 (dBm)“
  (b)“射频暴露评估报告 (FA8D1931)“第 5 页上的“最大平均功率 (dBm)“

(A) 和 (B) 似乎对天线使用 M830520、但 (B) 的值较大。
(B) 是指 (A) 的最大测量值吗?
或者 (A) 和 (B) 测量结果是否基本不同?

由于 FCC 已暂停运行、我将使用此论坛。

此致、  
Ryoma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryoma、

    感谢您的联系。 文档 (A) 和 (B) 应具有不同的值、因为它们描述了测试的两个不同方面。 (a) 将列出在特定频率范围内进行测试时发现的平均功率。 这将让您在系统通过认证时大致了解器件性能预期。 (B) 将列出测试过程中在特定频率范围内发现的最大功率。 (b) 客户在其设计中不应超过该限制、这样当添加天线增益时、系统仍符合原始认证最大 EIRP。  

    希望这对您有所帮助、

    此致、

    Josh