This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:如何使用 BP-CC3301 和 LP-AM243 测量 Wi-Fi 延迟

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: BP-CC3301, LP-AM243, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1580234/bp-cc3301-how-to-measure-wi-fi-latency-using-bp-cc3301-and-lp-am243

器件型号:BP-CC3301
主题中讨论的其他器件: LP-AM243CC3301

大家好、E2E 专家:

你好。

我意识到我误解了一些东西,所以请允许我再次提问。
我想使用两个 BP-CC3301 模块、两个 LP-AM243 电路板和示波器测量从 CCA 开始到 ACK 接收的 Wi-Fi 延迟。
我原本想使用 BP-CC3301 的 IRQ_WL_3V3 引脚在 CCA 开始和 ACK 接收时切换 IO 信号、但我找不到有关 IRQ_WL_3V3 的详细信息。
因此、我不确定如何执行所需的测量。
如果您有任何相关信息或参考、请分享它们。
也希望了解有关类似或相关测量方法的信息。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果我了解客户的需求是否正确、他们希望使用 WLAN_IRQ_3V3 测量 CC3301 器件在 CCA 清除时以及在 AP 发回 ACK 时传输数据包所需的时间。

    在这种情况下、这是不可能的。 客户无法控制此 IO、因为它由固件控制。  

    我见过客户 使用吞吐量测试 (iperf) 测试 WiFi 的延时。 它本质上测试器件发送数据包、接收 ACK 然后再次发送的速度。 可在 此处找到有关在客户不熟悉时如何运行 iperf 的指导

    此致、

    Josh