This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:网络安全评估 (EN18031)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1582184/cc3351-cybersecurity-evaluation-en18031

器件型号:CC3351


您好 TI、

我将介绍我们基于 CC3351 的无线模块的认证流程。  认证机构希望根据 EN18031 CE 执行网络安全评估。

此表单的一部分询问了 CC3351 上提供的蓝牙加密方法。  我不太熟悉此器件中适用于蓝牙的加密方法、因为我不熟悉适用于 Wi-Fi 的加密方法。  我想知道您是否可以帮助我勾选正确的框。

image.png

 

谢谢、

Edward

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    对除 NFC 触摸模式之外的所有内容都是“是“(假设 SP/SSP 意味着安全配对和简单安全配对)。

    此致、

    Rogelio