This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:CC3235 API、用于在 5GHz AP 模式下设置 9 个 OFDM 速率、从而支持更远的距离

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, CC3235MODSF, CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1581385/cc3235modsf-cc3235-api-to-set-9-ofdm-rates-in-5ghz-ap-mode-to-support-longer-distance

器件型号:CC3235MODSF
Thread 中讨论的其他器件:CC3235SF、 CC3235MODASF

我们使用最新的 SDK 和服务包将 CC3235SF 设置为 5GHz AP 模式、并在 AP 和 STA 之间运行数据传输测试。

我们的产品与外壳的数据传输正常工作在 10 米的距离。

但在超过 10M 的距离时、几乎无法进行数据传输。 在超过 15m 的距离上、没有完成。

 

出于这些原因、我们希望将数据速率降低至 6 OFDM 或 9 OFDM、以在 5GHz AP 模式下支持远距离。

但我们无法找到在 AP 模式 5GHz 下设置 6/9 OFDM 的正确 API。

因此、请告知我在 5GHz AP 模式下需要使用哪个 API 将数据速率设置为 6/9 OFDM?

 

如果没有 API 将数据速率设置为 9 OFDM、 请告知我在 AP 模式下设置数据速率的另一种方法?

 

谢谢  

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AP 模式没有用于此类目的的 API。 您将无法配置它。  可以仅在收发器模式下设置调制类型。 在 AP 模式下、这由 NWP 自动管理。

    您使用自己的硬件还是 LaunchPad? 您使用 的是 CC3235MODSF 还是 CC3235MODASF? 您是否已正确优化天线电路(在 VNA 上正确计算和测试)?

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在正在使用自己的硬件来运行测试、其中采用了 CC3235MODSF(带外部 U.FL 天线)和 CC3235MODASF(包括 PCB 天线)外壳。

    我还在 CC3235 LaunchPad 上运行相同的测试以进行比较。

    在这两种情况下、我都观察到较远距离的数据传输失败、例如 12M。

    如果没有 API、那么是否有任何其他方法可以在 AP 模式下将数据速率设置为 6/9 OFDM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    无法在 AP 模式下设置此值。 唯一的方法是自行使用收发器模式和实现 AP 模式。  从理论上讲、这在技术上是可能的、但由于这种任务的复杂性、实际上很可能是不可能的。

    只是要确定。 您是否使用最新的 Service Pack 进行了测试?  如果您的硬件的 SO 和结果与 LaunchPad 相同、您就不会留下太多的选择。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用 SDK 7.10.00.13 和 SP 4.13.0.2_3.7.0.1_3.1.0.26 进行了测试、这是最新的版本。

    我注意到其他一些供应商支持将数据速率设置为 AP 模式。

    那么、想知道 TI 是否有任何计划支持在最快的时间范围内将 AP 模式下的数据速率设置为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因此、我不是 TI 员工、我无法回答这个问题。 但是、由于 CC32xx 器件处于 LTS(长期支持)阶段、这意味着 TI 没有计划添加新功能并修复错误、除非存在关键安全缺陷。 我敢打赌、您不能期望实现此类功能。

    顺便说一下... 您是否为 AP 模式设置了正确的国家/地区代码并将 TX 功率设置为最大值 (=0)?

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    您可以使用无线电工具更改器件的 OFDM。 请随时查看本 指南。

    此致、

    Brandon Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 5GHz 下不支持 TX 功率设置。  如果在 AP 模式下没有用于限制数据速率的 API、我将研究另一种方法