This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:CC35xx 系列是否支持半双工 UART 模式?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1581010/cc3551e-does-the-cc35xx-series-support-half-duplex-uart-mode

器件型号:CC3551E


您好:
我正在使用中的设备 CC35xx (SimpleLink WiFi MCU) 系列的 MCU、并想知道 UART 外设是否支持 半双工(单线或共享线路)模式 。 具体来说:

  1. 在硬件控制下、TX 和 RX 是否可以共用同一个引脚或线路以及备用的发送和接收(半双工)?

  2. 如果是、是否有特定的寄存器或配置设置来启用半双工模式提前感谢您的帮助。
    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bach:

    我还在研究这个。 我知道在 SYSCFG 中、您可以将 UART 设置为仅发送或仅接收、但我需要确定您是否可以在同一条线路上交替发送和接收。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的耐心。

    遗憾的是、UART 上没有半双工功能、目前也没有计划引入该功能。

    您想为 UART 外设使用半双工模式是否有特定原因?