This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831:芯片组 (WiLink8 WL1831) WiFi 模块 (LBEP5CLWTC)

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3300MOD, WL1831, CC3301MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1575114/wl1831-chipset-wilink8-wl1831-wifi-module-lbep5clwtc

器件型号:WL1831
Thread 中讨论的其他器件: CC3301MOD、CC3300MOD

工具/软件:

芯片组 (WiLink8 WL1831)

WiFi 模块 LBEP5CLWTC

您好、
我们使用上述 WiFi 芯片组。
我们计划在个人和企业两个领域都使用 WPA3。

我们是否有对上述芯片组的 WPA3 企业版、WPA3 个人版和 PMF 的支持?
如果是、请指导我们获取合适的固件和驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sivapalan、

    是、WL1831 支持 WPA3 个人版和企业版。

    请参阅这两个 E2E 帖子、这些帖子会为您提供指导。

    常见问题: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/943235/faq-wpa3-security?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%2525252525253Atrue#

    最新固件: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1322733/faq-wl1837mod-new-wilink-release-r8-9-is-available-feb-2024?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=R8.9#

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、感谢您再次提供所有这些详细信息。
    我有几个具体问题:

    在固件上:
    从 changelog 中可以看出 wifi 固件版本  8.9.0.0.82 已经获得了 WPA3 支持。 是否在客户方面提供全面的 WPA3 支持、包括 WPA3 个人版、WPA3 企业版和 PMF?
    我认为、只有在 AP 角色需要 WPA3 的情况下才需要最新固件。 请您确认一下。

    在驱动器上:
    我们是否需要选择所有驱动程序补丁、直到以下链接中提到的最新驱动程序补丁
    https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/build-utilites 、我认为这对于 WPA3 来说并不完整。 我们是否还需要从 5.x 反向端口中挑选更多的修补程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sivapalan、

    WiLink 确实支持 WPA3 个人版和企业版、包括 PMF。  WPA3 支持需要三个元素:请求方、驱动程序和固件。

    -请求方必须是 v2.10 及以上版本
    -驱动程序主补丁是 0007-adding-support-to-igtk-key-AES-CMAC128-in-the-wlcore.patch
    -如前所述、从 8.9.0.0.82 开始、WPA3 受到支持、但请使用最新的固件、因为  在更高版本中有许多关于 WFA 的修复

    最好的

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、
    感谢您的答复。
    您提到的补丁增加了对 AES-CMAC 的支持。  
    我正在 寻找类似 GCMP 的产品。 当前的密码套件仅显示 WEP、TKIP、CCMP 而不是 GCMP
    我认为、GCMP 是 WPA3 的理想必需项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sivapalan、

    WL1831 将仅支持 AES-CCMP。 据我们所知、WPA3 不需要 GCMP。   

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、
    CCM 128 模式下的 WPA3 企业版是唯一允许协商 CCM 密码的配置。
    对于 WPA3 企业  版 CNSA(192 位)和 WPA3 企业版 GCM 256、需要 GCMP-256、并且客户端必须能够广播 GCMP 支持。

    此致
    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Siva、

    感谢您提供的信息。 遗憾的是、WL1831 仅支持 CCMP、并且由于硬件引擎限制、无法支持增强型 GCMP。 不过、我们可以在全新 CC3300MOD/CC3301MOD 器件上支持密钥大小高达 256 的 GCMP。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、
    感谢您的及时支持。 这确实有助于我们得出结论。 非常感谢!

    Siva