This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC35X1:WiFi 工具箱在读取信息时挂起

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC35X1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1583204/lp-em-cc35x1-wifi-toolbox-hangs-on-reading-information

器件型号: LP-EM-CC35X1
Thread 中讨论的其他器件: LP-XDS110ET

使用 SDK simplelink_wifi_sdk_9_20_00_17_ea、没有 C:\ti\simplelink_wifi_sdk_9_10_00_01_sdk_ea\tools\simplelink_wifi_toolbox 52MHz。 因此、我安装并尝试使用 C:\ti\simplelink_wifi_toolbox_win_3_2_19 版本。 但是、在选择编程器并输入编程器用户指南中指定的选项后、选择开始、工具箱就会在读取信息时挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    您使用的是我们的 LaunchPad 吗? 如果是、LP-EM-CC35X1 的版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是我们正在您的 LaunchPad 上使用的。 该问题的标题是 LP-EM-CC35X1:WiFi 工具箱在读取信息时挂起。
    至于版本、 LP-EM-CC35X1  LaunchPad 电路板上的版本显示了 E3。
    我目前使用的是 SIMPLELINK-WIFI_SDK-PREAME   9.20.00.17(2025 年 10 月 24 日)。
    我将 LP-EM-CC35X1 连接到 LP-EM-XDS110ET 修订版 B
    两个 USB 连接到同一个 Windows 笔记本电脑。
    我使用的是 Simplelink WiFi Toolbox 版本 3.2.19

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kent。  

    这很有意义。 您的 LaunchPad 的版本与 9.20.x SDK 或 3.2.x Wi-Fi 工具箱不兼容。 如果您希望在 E3 LaunchPad 上继续进行开发、其最新(也是最后一个)兼容版本为 9.19.x、但任何较新的 SDK(9.20 及以上以及互补的 Wi-Fi 工具箱)将仅与修订版 E4 或 A 的 LaunchPad 兼容  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    谢谢、很好了解。  我们尚未安装 9.19.x SDK。 但我刚刚安装了这个 SDK、没有 WiFi 工具箱。 从哪里可以获得版本 E3 LP-EM-CC35X1 的兼容 WiFi 工具箱?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    Wi-Fi 工具箱是否未随 9.19 SDK 一起安装...? 无论如何、它应该随您下载的 SDK 一起提供、但我需要您下载的 SDK 的确切版本、才能告诉您要获取的 Wi-Fi Toolbox 版本。 它不在您的 ti/文件夹中吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了 SDK 9.19.00.02。 没有 C:\ti\simplelink_wifi_sdk_9_19_00_02_ea\tools\simplelink_wifi_toolbox 目录。

    我尝试安装 9.19.00.01 52MHz、但同样没有 C:\ti\simplelink_wifi_sdk_9_10_00_01_sdk_ea\tools\simplelink_wifi_toolbox 目录。  

    我尝试了安装 9.13.01.04 52MHz 、但同样没有  C:\ti\simplelink_wifi_sdk_9_10_00_01_sdk_ea\tools\simplelink_wifi_toolbox 目录。  

    也许您能让我知道从哪里可以获得  适用于 LP-EM-CC35X1 的兼容 simplelink_wifi_toolbox?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kent、您可以检查 C:\ti 目录吗? 工具箱应安装在此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    您能否提供此版本的下载链接?

    谢谢、

    Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    您在运行 9.19 安装程序时是否能看到这一点?

    您可以在我的 C:\ti 文件夹中看到工具箱和 SDK 都安装在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    我没有注意到 SDK 安装现在也会安装 wifi 工具箱。 用户指南 HTML 尚未更新以提供此信息。 感谢您清除此内容。

    Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    不幸的是,使用 3.01.21 版本的 WiFi 工具箱没有解决我们的问题。 仍然卡在读取信息上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否先尝试出厂编程以便设置引导扇区?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    没问题。 您能否就此程序提供一些指导?

    Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    这将是工具箱版本 3.1.12 的一个选项。

    如果您在遵循工厂编程指南(可在激活和初始编程中找到)时遇到问题、敬请告知。

    首先转至 Wi-Fi SDK 快速入门指南。

    点击 Activation and Initial Programming、然后按照以下步骤操作(如果设备已激活,则将跳过激活,直接进入出厂编程)。

    如果您有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    我转到 SDK_9_13_01_04_ea 目录、打开 docs\SDK.html、导航到 Documentation_Overview 快速入门指南、然后转到激活和初始编程指南页面。

    我执行了 WiFi Toolbox 3.1.12 并启动了编程器工具。 尽管屏幕与我在 XDS-110 接口和序列号字段中输入的指南不完全匹配、但还是选择了器件型号和闪存器件。  

    在这一点上、指南不清楚下一步要做什么。 我是否按下“开始“?  因为按“仅启动“会使工具箱挂起“读信息“。 (再次提及此问题的原始标题。)

    我看不到按照指南的指示输入激活方法的方法。

     Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    电路板之前是否已编程(是否已激活)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不这么认为? 我们不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。 我能看到您的硬件配置图片吗? 你告诉我的初始听起来是正确的、但我想检查以确保。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里没有看到任何问题。 您坚持“阅读信息“多久?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我坐的最长的时间是 2 个小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时间很长。 我个人无法重现您的问题、因此我将在内部进行检查、看看这是否是已知的问题。 您是否在所有 LaunchPad 上都遇到过这种情况?