This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:OTP 配置密钥说明

Guru**** 2813905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1574282/cc3351-otp-configuration-key-clarification

器件型号: CC3351

工具/软件:

您好 TI、

我希望对 cc33xx-conf.bin 的配置密钥和校验和有一个快速的澄清问题。

在 INI Composer 中、有一个 CRC_CONF 段、其中有一个子条目用于 userChecksum。   

在校准器工具的 SimpleLink SDK 文档和 OTP 配置部分下、有一个称为配置密钥的东西。  它解释了 CRC 校验和是根据配置密钥和 cc33xx-conf.bin 的参数计算得出的。

如果我在 SimpleLink Wi-Fi 工具箱的 INI 工具中、并且已更改 INI 设置、并且需要在 CRC_CONF.userChecksum 中输入校验和、我应该怎么做?

我必须误解这一过程。

谢谢、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    好问题、我们需要更新与该主题相关的文档、因为步骤已更新。

    “conf_key"需要“需要上传到 INI Composer 工具。 您可以在 C:\ti\simplelink_wifi_toolbox_win_2_5_5\ini-composer\cc33xx_conf_default 中找到此 conf.key 文件的示例。 第一步是创建您自己的 conf.key 文件。

    接下来、通过 Load -> CONF KEY 将此 conf.key 文件上传到 INI Composer。  

    现在、 您可以生成 bin 或 tar。 如果生成 tar、则可以查看导出的 INI 文件。 滚动到 INI 文件的底部、您将看到“IniCRC"参数“参数更新为非零值。 其中“IniCRC"与“与 crc_conf.userchecksum 具有相同的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意 — 仅当您打算使用配置密钥对 OTP 进行编程时、这才适用。 在 conf.key 中、密钥本身是您在制造阶段要在 OTP 中单独编程的内容。 这些工具会根据 conf.key 的值计算用户校验和、所有值都应匹配(对讲机中的 OTP 密钥与 conf.key 匹配,并且工具会使用该密钥值来生成用户校验和)。

    您不会自己手动写入 userchecksum。

    如果您不打算将密钥编程到无线电 OTP 中(这使监管相关参数防篡改)、那么您可以完全忽略此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sabeh。  这是有帮助的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dean 提供的更多信息。  我很感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabeh Khan1. 

    我们有一个 cc33xx-conf.bin、它直接在主机上借助 conf 工具进行操作。 现在、我要根据这个操作的参数和我自己选择的 conf_key 来计算 CRC 值。 如何操作? 仅在 INIComposer 中加载 cc33xx-conf.bin、添加我自己的 conf_key 并生成 tar、不会更改 CRC 值? 就在我加载默认配置而不是 conf_key 并生成 tar 时、它会发生变化? 但我想根据自定义配置进行计算吗? 如何处理此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SJ:

    我能够准确地重现此场景、并且我在内部报告了该错误。 此问题将在 SWT 的未来版本中得到解决。

    现在、我建议记下您所做的更改、然后从默认的 INIComposer 会话开始(或使用 load->default 按钮将默认设置加载到 INI Composer 中)。 然后、您可以成功加载 conf.key 并生成新的 INIcrc。

    很抱歉给您带来不便、我们将予以修复。