This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:PHY_CAL_MODE 值

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1583252/cc3220sf-phy_cal_mode-values

器件型号: CC3220SF

你好!

对于我们的硬件测试、我需要将 PHY_CAL_MODE 设置为“正常模式“。

我应该设置什么值? 我看不到 swru455m 中的值。

感谢您的帮助!
Jiří μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     将此项设置为 0 应将校准模式设置为正常。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答!

    我可以在一些现有文档中找到该值吗?

    Jiří μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     swru455m 的表 4-15 是否对应于值 0(正常模式)、1(触发模式)、可能对应于值 2(一次性模式)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jiri、

    当我为你查看这件事时,我对延误表示歉意。 是的、该表很好地说明了校准模式、您对每个模式与值的关系理解是正确的。

    遗憾的是、我们没有明确声明“正常模式:0“等的文档、但您是正确的:

    0 会将校准模式设置为正常。 1 将其设置为已触发。 将其设置为“Onetime"。“。

    将其更改为 0 后、请确保使用 ImageCreator 用户指南的第 7.1.10 节中所示的命令行重新配置工程

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh!

    非常感谢、您的回答仍然足够快。  

    此致

    Jiří μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个关于此主题的问题:

    什么是默认 Wi-Fi 校准模式值? 根据文档、它是 1 =触发模式。

    但是、为什么在我们的项目中有必要实施此权变措施? 如果默认行为保持一致、则不需要默认行为。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/wi-fi-forum/997365/cc3220sf-phy_cal_mode-settings-from-cli-imagecreator

    生成的 JSON 文件保存值 0 =正常模式。 似乎 CLI 应用程序的默认行为与 SWRU455m 中描述的默认行为不对应。

    您能否确认这种不一致?

    Jiří μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jirko:

    在 SWRU455 中描述如下:

    “15.4.2 PHY 校准模式: 运行 、每次启动网络子系统并重置设备(使用 nShut 引脚)或自上次校准后已过 24 小时、都会校准 PHY。 此模式默认设置为...

    而这一点:

    “4.9.1 2.4GHz Wi-Fi 校准模式:SimpleLink 器件对 Wi-Fi 物理层进行校准。 该系统支持三种不同的校准模式、以便根据所需用例优化该过程。 默认校准模式为触发校准。

    我认为默认模式是正常的。 看来这只是 SWRU455 中“gibberish"的“的另一种情况。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahoj / Hi Honzo! :-)

    我们希望文档将得到更新。 现在、我将把决定委托给我的管理层。  

    Jiří μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    感谢您指出这一点。 我已将此问题反馈给我们的团队、并将努力使其更清晰、供客户使用。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heartsμ s